请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 如何将 BQ76942配置为在独立模式下运行? 我们可以将其用于高达20系列配置的可堆叠实施吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Srinivas、
感谢您关注 BQ76942。
我们最近发布了一组有关 BQ769x2的4个视频。 请观看 此 视频、其中介绍了如何配置 BQ76942 (包含在独立模式中)。
2个 BQ76942 IC 可用于采用参考设计 TIDA-01093中所述类似方案的20节串联电池组