This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23EVM2-746:TPS546C23EVM2-746

Guru**** 2392285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23EVM2-746, TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934628/tps546c23evm2-746-tps546c23evm2-746

器件型号:TPS546C23EVM2-746
主题中讨论的其他器件: TPS546C23

大家好、请告诉我如何在两相模式下对 TPS546C23EVM2-746进行编程、从而在 TI Fusion 中产生0.85V 电压和40A 电流。 评估板中的默认值为1.2V 70A。 请作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以参阅 EVM 用户指南中的说明。 请注意、EVM 的反馈电阻器 Rfbtop 为10k、Rftbottom 为10k。

    因此、当您设置 Vout 时、您必须考虑这一点。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubh5/sluubh5.pdf

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您只想通过 PMBus 将输出电压从1.2V 更改为0.85V、而无需更改任何外部电阻器、我建议:

    1) 1)在 FUSION 中、选择"config"页面

    2) 2)在 Config 下、选择"All config"选项卡以显示所有可用的 PMBus 命令

    3) 3)将 VOUT_SCALE_LOOP 从1.0更改为0.5、以匹配外部10k 和10k 电阻器

    这将使 VOUT_SCALE_LOOP PMBus 值与外部电阻分压器对齐、以便 VOUT 跟踪 VOUT_COMMAND。

    4) 4)将 VOUT_COMMAND 更改为0.85V

    结合更改 VOUT_SCALE_LOOP、这将使基准电压更改为0.425V、从而使用外部10k 分频器使输出电压为0.85V。

    5) 5)如果要减小40A 输出的电流限制、则需要将 IOUT_OC_WARN_LIMIT 更改为 IOUT_OC_FAULT_LIMIT。  对于40A 负载电流、我建议将每个相位的电流限制设置为26-30A。

    6) 6)将这些值写入硬件、如果您希望它们在下一个下电上电周期内保持不变、请选择"STORE to NVM"(存储到 NVM)

    7) 7)由于 TPS546C23为每个器件提供了单独的 PMBus 地址、因此您还需要更新第二个器件的 IOUT_OC_WARN_LIMIT 和 IOUT_OC_FAULT_LIMIT。

    如果您愿意首先更改电阻器、则可以移除 R34、这会将默认输出更改为0.6V、并将 VOUT_SCALE_LOOP 更改为1.0、然后您可以跳过上述说明中的步骤3。  使用外部电阻分压器、输出电压调节将更加精确。

    "all config"的屏幕截图是用户指南第40页的图33。  我已标记了上述引用的命令、IOUT_OC_WARN_LIMIT 除外、IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 正下方、但您可能需要滚动右侧滚动条以查看该命令。

    和 R34的位置