This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:UVLO 中的限流电阻器/ SHDN

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934933/tps2660-current-limiting-resistor-shdn-in-uvlo

器件型号:TPS2660

尊敬的 TI:

我对 TPS26600有几个问题。

电流限制
在我们的数据库中、我们没有5.36k Ω 电阻器、因此我想知道 TPS26600在 R_ILIM < 5.36k Ω(例如5.1k Ω)时的行为。
请注意:5.36kOhm 是该规格中给出的最小值。 此外、提供的设计电子表格会出现错误。



2. UVLO 中的 SHDN
您对 SHDN 和 UVLO 连接有何看法、以便在 UVLO 模式下进入低功耗模式? 良好的设计实践? 有什么缺点吗? 问题? 需要考虑的关键方面?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    对于小于5.36kOhm 的值、该器件视为 ILIM 短路;将有一些裕度来考虑电阻器容差。 我将与设计团队核实并告知您。

     ULVO 和 SHDN/可被同步以针对 UVLO 事件将器件保持在低功耗模式。 我看不到任何问题

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    您可以使用比 5.36k 欧姆( 即4.824k 欧姆)低10%的值、但 ILIM 精度会很差(大约10%)。 因此、我建议在您的系统中使用接近5.36k Ω 的可用电阻器。

    此致、Rakesh