This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:需要移除 Cin 电容器

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935052/tps25200-want-to-remove-cin-capacitor

器件型号:TPS25200

您好!

根据 TPS25200数据表、电容器连接在 Vin 引脚线路和 GND 之间。  我认为添加该电容器是为了在 Vin 引脚上实现稳定的电压输入。  正确吗?  请告诉我。

如果从电路板外部提供干净的电压、我的客户能否移除该电容器?  我想知道你的意见。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

     µF 在 IN 和 GND 之间尽可能靠近器件的位置使用至少0.1 μ F 的陶瓷旁路电容器、以实现本地噪声去耦。  

    此致、Rakesh