This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:BP 引脚对 BOOT 引脚短路

Guru**** 2505605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934981/tps40303-bp-pin-short-to-boot-pin

器件型号:TPS40303

大家好、

 我的客户报告了 BP PIN 在 使用 TPS40303时对引导 PIN 短路的问题、该问题发生在执行输出短路测试时:  

 您能在以下项目上提供帮助吗?

 1) 1)是否可以分享自举二极管电气特性?

 2) 2)由于数据表建议使用外部肖特基二极管、 您能推荐合适的二极管吗?  如果使用正常二极管会发生什么情况?

 

期待您的友好支持、谢谢。

此致

Benjamin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      自举二极管在 Iboot 为5mA 时的典型正向电压为0.8V。 这在第6页的数据表中给出。

    肖特基二极管的目的是最大限度地减小二极管上的正向压降。 这将提供更高的栅极驱动电压、从而实现更好的 Rdson 和上升时间、从而实现效率之间的平衡。

    您能否告诉我们 BP 引脚如何引导短路? 故障是在1个器件上发生还是在设计中通常发生?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否有客户的原理图?

    在正常满载运行和输出短路测试期间、您是否有开关节点的电压波形?

    通常、BOOT 到 BP 短路是由于开关节点电压过大而导致 BP 到 BOOT 二极管的反向击穿。  过流事件可使开关 FET 中的电流最大化、从而产生极高的峰值开关节点电压。

    正向电流过大通常会导致二极管周围的金属熔断、从而导致开路 BP 进入引导状态、而不是短路。

    用于启动"二极管"的 BP 实际上是一个 MOSFET、由与低侧 FET 相同的控制信号驱动、其体二极管从 BP 到启动、 但在低侧 FET 导通期间会导通该通道、从而更大限度地减小 BP 到引导压降、并更大限度地提高高侧 FET 驱动电压。  当 VIN 为5V 或更低时、外部肖特基二极管有助于降低 BP 至启动压降、并最大限度地提高高侧驱动电压。

    高于6V 时、通常不需要二极管、如果在高侧 FET 关断时且在低侧 FET 导通之前引导电容器连接到负环的 SW 电压、则引导电容器可能会过充。 发生这种情况时、我们通常会看到软件短路的引导。

    使用标准硅二极管通常不会产生任何负面影响、但与使用低正向压降肖特基二极管相比、它的优势更小。