This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:已准备好 OTP

Guru**** 2391675 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932873/tps650861-prepared-otp

器件型号:TPS650861

您好的支持团队、
请告诉我准备好的 OTP。

「适用于 NXP LS1043A 的 TPS65086100用户指南」
www.ti.com/.../slvubk0b.pdf
我想按原样使用上述材料中使用的 OTP 数据、
您是否有 TI 准备的 OTP 数据?
如果准备好了、是否可以将 OTP 数据写入其中?
在这种情况下、还请告知型号。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我们在出厂时没有预编程的特定 OTP。 该 OTP 需要使用 BOOSTXL-TPS650861编程板进行编程、在最终用途板上进行编程、或从 Arrow 购买预编程(由 Dediprog 编程)。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、
    感谢你的答复。

    (1)
    如何验证写入的 OTP 数据?
    它是以下方法吗?

    BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南
    www.ti.com/.../swcu190.pdf
    第7页、第8步。 7.
    要确认 OTP 存储器已编程、请断开器件电源、然后
    重新接通电源。 单击第(1)节中的按钮进入编程模式、然后单击
    按钮以确认程序仍然匹配。

    "第(1)节中的按钮"和第(5)节中的按钮是否是"器件控制编程"选项卡上的按钮?

    (2)
    我们能否在日本购买由 DediProg 编程的产品?
    尽管经销商不是 Arrow。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    1.是的、您答对了、这是验证 OTP 数据的最佳方法、是的、这些是被引用的正确按钮。

    2.我不知道日本迪迪普尔提供这些服务,我们过去只与 Arrow 合作,他们在台湾使用迪普尔来进行编程。 我们欢迎您与日本的 DediProg 接洽、但我不确定您是否会在这方面取得成功。

    此致、

    Layne J