This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:电容器和电感器选择

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934904/tps61087-capacitor-and-inductor-selection

器件型号:TPS61087

你(们)好。

我使用的是 TPS61087、但数据表中建议的电感器尺寸似乎相当大。 我们正在从3.7 (锂聚合物电池)步进至5V、并想知道是否需要如此大的电感器。

- 我们目前正在系统的另一部分中使用 NR3015T1R0N。 是否也可以在这里使用它、或者我是否需要使用 数据表上列表中的一个(例如、CDRH6D28NP 两倍的物理尺寸)?

-我在 COMP 引脚上使用了 R30 (16k)和 C41 (2.7nF)的值、"适用于大多数应用"。 这些是否可以使用? 似乎在其示例原理图中使用了不同的值。

-为了输出5V、我使用了一个18k 分辨率(如数据表中所用)并计算出 R45为55k。 是这样吗?

-有 2x10uF 输入电容器和 4x10uF 输出电容器。 它们在评估板上的尺寸均为1206、而所有其它的尺寸均为0805。 可以使用更小的封装吗? 可以使用0402尺寸、还是0603? 空间受限。

-肖特基二极管 D2的尺寸也相当大。 是否可以用较小的一个替代它? 请记住、最大电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发帖。  在您的5V 应用中、可以使用0603尺寸陶瓷电容器。  但请确保5V 直流偏置下的电容足够大。

    我不知道您的负载电流。 但根据您的应用、 可以使用 XAL4030-4.7uH 电感器等电感器。

    对于补偿:R30 (16k)和 C41 (2.7nF)正常。 18k 和55k 输出电压分压网络也正常。

    对于肖特基二极管、 实际上您可以根据负载电流选择10V 至20V 额定电压的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢海伦的快速响应。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    祝您好运!