This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG71055:启动问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: REG71055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935122/reg71055-start-up-problem

器件型号:REG71055
尊敬的 Julian:
我´d 回到 REG71055启动问题。
2019年8月、我们向 TI 发送了一些显眼的器件以进行故障分析。
我们在2019年12月收到的故障报告(QEM-CCR-1908-01072)产生了以下根本原因分析理论:
"。。
•故障品故障检查台验证、确认了客户问题描述。
•在器件上观察到多个缺失的 PO (保护/钝化镀层)和 iLO (内部氧化层)袋、无法确定故障模式、因为在引脚5和引脚3上的故障隔离过程中、单元观察到 EOS (电气过载)
•但是、晶圆厂针对这种成熟技术的持续改进计划提供了一个有关颗粒的通用 CIP (持续改进流程)。
•未确定故障模式。
 
D5)定义和实施纠正措施:
更正措施描述                                         所有者    完成日期
1.从用于 ILD 工具的 TSMC 中改进 ILD (电介质级间)颗粒      TSMC        2018/9.
"

因此,我们希望这项改进能够解决所发现的问题。
根据此信息、我们希望使用日期代码为2019年第32周或更新版本的 REG71055器件。
遗憾的是、我们的分销商(Mouser electronics)的组件库存中有日期代码2017年第44周、并告知我们、他们无法从 TI 获取日期代码更新的器件。
您是否认为我们如何获取生产日期代码为2019年第32周或更新版本的器件存在任何可能性?
此致
Zita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zita、

    感谢您发帖。  让我向销售团队了解一下。  您的帖子已发送给我们、我们是一个工程团队。 让我尝试为您提供答案。 这可能需要几天时间。 如果您也可以联系 您所在地区的 TI 销售办事处、这可能是一种更快的途径。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zita、

    我已向您发送了一封私人邮件、以便我们进一步探讨

    此致、

    Adam Grula