This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:FA 引脚上的齐纳二极管是否会影响频率精度?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934878/lm3481-q1-will-a-zener-diode-on-fa-pin-affect-frequency-accuracy

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3481

大家好、

我们的客户正在考虑以下设置来控制 LM3481-Q1的开/关、但 KL30的电压范围为6~18V、高于数据表中可接受的最大6V FA 引脚。 因此、他们考虑将一个5.1V 齐纳二极管连接到 FA 引脚来钳制电压、但他们不确定齐纳二极管是否会影响设置频率精度/变化。 请您对此发表一些评论吗? 谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Yazhu、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM3481。

    如果客户担心齐纳二极管的泄漏电流会改变频率、则应移动二极管。 可以在下拉 MOSFET 和10kOhm 电阻器之间连接齐纳二极管的阴极。 这将防止 FA/SYNC/SD 引脚超过绝对额定电压、并且不会导致开关频率发生漂移。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett