This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920和 BQ24630之间的连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934414/bq76920-connection-between-bq76920-and-bq24630

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ24630

大家好、

对于磷酸铁锂电池、例如 Murata 生产的 US26650FTC1A LFP/组、我们如何将 BQ76920和 BQ24630连接到多个电池?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    电池单元通常以串联方式连接以提供所需的电压、并以并联方式提供所需的容量。  因此、要使用所示的电池制作12.8V 6Ah 电池、您需要将8个电池作为4S2P 组件连接在一起。  BQ76920将监控4个电池组。  该组件将是 BQ24630数据表中简化版原理图中显示的"电池组"。  如果电池是独立的、则低侧开关应该正常。  如果系统需要与电池通信、则通信路径需要使用某种类型的隔离器、以实现通信并防止故障期间发生泄漏。