This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:尽管我测试了类似情况、但仍可观察到2种状态

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931699/bq25600d-2-states-can-be-observed-although-i-tested-similar-situation

器件型号:BQ25600D

大家好、

当负载在低电压电池期间发生变化时、我们可以观察到2种状态、如以下所示(VBUS 未连接)。
您能否估计、尽管情况相似、但为什么可以观察到2个状态?

粉红色表示 VSYS 波形、绿色表示 VBAT 波形、该波形偏置为3V (绿色的局域电压为2.5V)。
蓝色和黄色仅是直流/直流次级输出。

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo:

    直流/直流转换器连接到哪里? VSYS 还是 BAT? 请提供方框图或说明方框图。

    测试条件是什么? 需要更多详细信息、了解如何设置以及如何捕获波形。 这是直流/直流 负载阶跃测试吗?  

    蓝色和黄色都是直流/直流输出? 您有2个直流/直流转换器?

    在图2中、是否有紫色覆盖的绿色?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    让我检查方框图和测试条件、但不会报告负载电流。

    在大多数情况下、第二张图片上的紫色覆盖了绿色。

    我怀疑 VBAT_DPL_FALL 或 VSHORT 的检测时间会使这两种操作不同。
    我希望您可以估计这些信息。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我有原理图、但无法在 E2E 上分享。
    让我转到离线电子邮件。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    线程脱机处理。  它被视为已关闭。

    谢谢、

    宁。