This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:LS/LDO 输出电压

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934937/bq25120a-ls-ldo-output-voltage

器件型号:BQ25120A

您好!

通常、我们应该从 LS/LDO 获得3.3V 电压。  是否存在任何可能使 LS/LDO 变为5V 的条件?  创建此代码的步骤如下所示。  请分享您的意见。

  1. 在未连接电池的情况下、从电源向芯片提供5V/1A 电源。
  2. 引脚初始状态如下所示。

int 引脚-->上拉

RST 引脚 -->上拉

MR 引脚 -->悬空

PG 引脚  -->悬空

CD 引脚  -->悬空

LSCTRL 引脚  -->拉低   

提供5V 电压后、MR/CD 引脚将配置为低电平、并为 BQ25120A 设置一些默认寄存器值  

将 LSCTRL 配置为高电平--> LS/LDO 为 3.3V

5. 50秒后,LS/LDO 变为5V

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    如果您将 LDO 配置为负载开关模式、LS/LDO 将仅为5V。 默认情况下、BQ25120A 配置为负载开关。 器件中有一个50s 看门狗计时器、可在过期后将寄存器设置重置为默认值。 为防止这种情况发生、您可以每50秒保养一次看门狗计时器、也可以在仅电池模式下将 CD 设置为低电平、使其处于高阻态