This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:适用于10A 应用的小尺寸解决方案

Guru**** 2510935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935072/tps548a29-smaller-size-solution-for-10a-application

器件型号:TPS548A29

大家好、

我的客户希望找到 尺寸更小的10A 解决方案。 输入12v、输出0.85v、2.5V、3.3V 10A。 尺寸为10mm×10mm 或9mm×11mm。 我发现6A 的 Draco 尺寸为109mm2。 我们是否有一些 推荐 的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接向您发送了电子邮件。