This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:当充电器连接时、充电未完成

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934675/bq2980-when-charger-is-connected-charging-is-not-done

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: bq24600

我已经使用 BQ2980设计了锂离子电池保护。 我使用了 BQ2980的参考原理图。

正常期间、DSG FET 和 CHG FET 都打开、但当我连接充电器时、充电未开始。 我使用的是使用 bq24600构建的3A 充电器、适用于1S6P 锂离子电池。

这可能的原因是什么? 为了开始充电、电池电压和充电器电压之间需要有什么电压差?

充电电流是否存在任何限制?

当我旁路保护电路充电电路工作正常时。

此致、

维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    连接充电器后、两个 FET 是否都保持导通? 否则、可能会发生某种故障。

    要检测充电器、充电器电压(VPACK)必须比电池电压(VBAT)高700mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当充电器未连接且负载已连接时、两个 FET 都打开、这是否正常?

    但是、当充电器连接时、DSG FET 关闭、只有 CHG FET 打开、它是否处于 FET 的正确状态?

    供参考:在我的充电器和电池组之间的差异小于0.7V 的情况下,CHG 引脚会切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:  

    FET 的状态取决于电池电压、但您所描述的情形通常是正确的。