请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 主题中讨论的其他器件: bq24600
我已经使用 BQ2980设计了锂离子电池保护。 我使用了 BQ2980的参考原理图。
正常期间、DSG FET 和 CHG FET 都打开、但当我连接充电器时、充电未开始。 我使用的是使用 bq24600构建的3A 充电器、适用于1S6P 锂离子电池。
这可能的原因是什么? 为了开始充电、电池电压和充电器电压之间需要有什么电压差?
充电电流是否存在任何限制?
当我旁路保护电路充电电路工作正常时。
此致、
维伦德拉