This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:反馈电阻器的最小尺寸

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934713/lm5166-minimum-size-for-feedback-resistors

器件型号:LM5166

 反馈电阻器是否具有最小尺寸?  数据表第7.3.4节建议100kΩ Ω 至1MΩ Ω 的范围、并针对较大的值发出警告、但未提及较小的值。  我提出这一要求是因为我需要处理来自二极管的一些反向电流、并且我通常会使用从阳极到接地的电阻器来实现这一点。  但是、由于该电阻器将与反馈电阻器并联、因此我可能只需在该处使用较小的电阻器、并允许它们处理反向电流。  我的反向电流处理电阻器为1KΩ Ω、因此反馈电阻器的范围为250Ω Ω- 750Ω Ω。  使用如此小的电阻器是否会损坏 FB 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不一定有最小值。

    这只是分压器中需要多少电流漏极的问题。

    当然、在某些情况下、自发热可能会影响您的精度。

    FB 引脚上的二极管是否用于保护?

    您需要注意二极管的电容、该电容会导致 FB 环路中出现极点。

    但是、由于电阻器值较低、因此会有所缓解。

    您可以查看更低的泄漏电流替代方案、例如 NPN 的 C-B 结。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管与 FB 引脚无关-稳压器为超级电容器充电、我不希望该电压在输入电源被移除时通过稳压器返回。  我想为该反向电流提供一条路径。  正确的做法是、有反向电流较小的选项可支持更大的电阻器。

    我打算使用第三个电阻器来处理反向电流、这似乎是"正确的"解决方案。  但最好知道、如果我想使用反馈电阻器、这不会给 LM5166带来问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的;很高兴我们能提供帮助

    谢谢