This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:最大集电极电流与占空比的特性

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934985/uln2003a-characteristics-of-the-maximum-collector-current-vs-duty

器件型号:ULN2003A

我收到了客户的请求、要求确认 UL2003A NS 封装的最大集电极电流与占空比的特性。

在之前的 E2E 帖子中、我提到 NS 封装的热阻与 N 封装相似、因此请参阅下图。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/557149/2043464?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ULN2003A%252525252520duty%252525252520NS#2043464

是否可以将上图解释为 UL2003A NS 封装的最大集电极电流与占空比特性?
(N 封装数据和 NS 封装数据之间是否存在差异?)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    UL2003A N 和 NS 封装之间不应有任何差异、它们是相同的、只是一个是 PDIP、一个是 SOIC、这是唯一的区别:NS 中的 S 只是表示相同的器件、而是不同的封装。

    如果您的问题得到了解答、请告诉我点击绿色按钮

    最好

    Dimitri