This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:需要更高的电流输出

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2675, LM2596, LM2676, LMR33620, LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934736/lm2675-higher-current-output-needed

器件型号:LM2675
主题中讨论的其他器件: LM2596LM2676LMR33620LM22676

您好!

我们现在将 LM2675用作电路板上的5V、1A 电源、我们需要从稳压器中获得更高的电流。

是否有其他制造商提供的插件/获得器件更高电流的方法、最好是5V、1.5A。

稳压器的输入电源为12V、3A。

请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以查看 LM2676或 LM22676、LM2596或 LMR33620

    它们可能不在同一封装或引脚排列中、但可能足够接近您的需求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    感谢您提供信息。  

    但这已经是一个量产设计、因此我们正在寻找直接替代产品。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不确定是否知道该旧设备的直接替换。

    您的最佳计划是使用 TI 网站上的搜索工具并查看是否

    您可以找到符合您的需求的任何产品。

    谢谢