This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53-Q1:Vout=0.8V 时的反馈电阻器

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935153/tps7a53-q1-feedback-resistors-when-vout-0-8v

器件型号:TPS7A53-Q1

尊敬的 TI:

当 Vout=0.8V 时、建议使用哪些反馈电阻器? 是否使用0欧姆上拉电阻器? 建议的下拉电阻是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈电压为0.8V。  因此、您可以将 FB 引脚连接到 Vout、以将输出设置为0.8V。
    您可以根据需要使用零欧姆电阻器、也可以仅使用电路板上的迹线。

    谢谢、

    斯蒂芬