请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件:BQ25703
目前、调试的问题是:当主板插入 USB 下载时、没有端口识别。 电源 VBAT 4V 将会向 IC BQ25703模块充电至9V、并且可以下载 IC 以进行正常下载。 如果去除 p-Mos 管、Vbat 将不会被拉高。 但是、下载中途主板将非常热、下载异常时报告错误。 另请看一下、附件是原理图。 thanke2e.ti.com/.../DT02_5F00_S_5F00_2.0_5F00_20200812.pdf