This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:TPS92691-Q1

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934222/tps92691-q1-tps92691-q1

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92691

大家好、我们将使用 TPS92691-Q1芯片来调暗 LED。 需要降低 LED 亮度(对应的 LED 电流为10mA)、请选择模拟和 PWM 模式调光。 如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体取决于您选择的调光模式以及它是模拟调光还是 PWM 调光。  有关模拟调光、请参阅第7.3.7节;有关 PWM 调光、请参阅第7.3.8节。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您是指调光方法是模拟调光或 PWM 调光。 这两者不能同时使用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以同时使用 PWM 调光和模拟调光方法。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我根据上图设计了电路。 我设计了固定电阻器 Radj1和 Radj2来使 ILEed = 500mA。 通过 PWM 调光方法、ILED 的输出范围为20mA~1000mA、存在以下问题:
    1.此设计是否合理?
    2.如何确定 ILED 的最小值和最大值?
    3.您能否根据我的需求(见下图)和您的建议填写并发送 TPS92691_Boost_Design_Calculator.xls 文件?
    4.非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助您回答您的问题、并在数据表中提供信息以及设计公式、以便您进行自己的设计。  我们不会直接为您进行设计。

    如果您有任何问题、请按照数据表进行操作...其中提供了公式和信息来帮助您进行设计。  我们还有一个评估板、您可以使用它来帮助您进行设计。

    https://www.ti.com/tool/TPS92692EVM-880?keyMatch=TPS92692&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    谢谢 Tuan