请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25601尊敬的 TI 员工:
我们有一个使用贵公司 BQ25601RTWR 芯片的项目。 调试 OTG 充电电流时、无法控制充电电流。 请为我们提供指导。
—测试数据为:OTG 具有5.2V 输出。 当软件将 BOOST_LIM 写入0或1时、测得的充电电流仅为140mA、而不是0.5A 和1.2A。
—测试数据为:OTG 具有5.2V 输出。 当软件将 BOOST_LIM 写入0或1时、测得的充电电流仅为140mA、而不是0.5A 和1.2A。