This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601 OTG 充电电流设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933133/bq25601-otg-charging-current-setting

主题中讨论的其他器件:BQ25601

尊敬的 TI 员工:

我们有一个使用贵公司 BQ25601RTWR 芯片的项目。 调试 OTG 充电电流时、无法控制充电电流。 请为我们提供指导。
—测试数据为:OTG 具有5.2V 输出。 当软件将 BOOST_LIM 写入0或1时、测得的充电电流仅为140mA、而不是0.5A 和1.2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS (实际 OTG 负载)、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 当 OTG 负载电流为140mA 时、您能否提供充电器的所有寄存器值?

     

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 先生:

    OTG 测试、电路连接如下:
    在软件写入“at*debug=BQ25601,W,0x01,0x3A”后,OTG 输出的电气参数和寄存器值如下图所示:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行调试、请使用 VBUS 引脚上的电阻负载作为 OTG 负载。 请测量 VBUS (VBUS 引脚上的电压)和 VBAT (BAT 引脚上的电压)、使用感应电阻器来测量 IVBUS 电流、而不是插入万用表。  请再次尝试 OTG 模式、查看它是否正常工作。

     

    谢谢、

    宁。