This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762的轻负载运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935119/lm27762-light-load-operation-of-lm27762

器件型号:LM27762

大家好、

我的客户正在将我们的 LM27762用于轻负载(大约10mA 的纹波问题电路)。

而且、LM27762似乎会进入 PFM 模式、这对信号链负载而言并不是很好。 客户询问是否可以在轻负载时将 LM27762保持在2MHz 开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     LM27762 将在10mA 时进入 PFM 模式、该器件没有强制 PWM 模式。  

    不过,我有一项建议。 开关频率取决于飞跨电容器的电容。 如果客户使用高值、则更有可能获得较低的频率。 我建议为飞跨电容器选择尽可能低的值。 但是、由于 Iout 仅为10mA、因此它可能具有挑战性。 但他们可以尝试。

    请告诉我、我们是否可以推荐其他器件。

    此致、

    Febin