This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:启动期间的 Vout 过冲

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934179/tlv1117-vout-overshoot-during-startup

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: TLV767

您好、E2E、

我们可以看到、在 TLV1117-18将5V 输入电压转换为1.8V 输出电压时、启动期间出现过冲问题。

这是正常的吗?

如果没有、如何解决该问题?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这些陶瓷电容器是否位于输出端?  TLV1117需要0.2和10欧姆之间的有效 ESR:

    如果这些是陶瓷电容器、则添加串联电阻以满足 ESR 要求有助于减少这种过冲。 注意1117的现代更新是 TLV767。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们尝试移除原陶瓷电容器并添加4.7uF 电解电容器、但存在过冲问题。

    我们只想知道 TLV1117-18上的行为是否正常?

    此外、TLV767是否与 TLV1117-18引脚对引脚? 如果是、TLV767能否在启动时解决过冲问题?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我相信您看到的过冲问题只是由于缺乏浪涌控制。 遗憾的是、TLV1117是一款非常简单的稳压器。  

    遗憾的是、TLV767与 TLV1117不引脚相同、因为除了出色的浪涌控制外、它还具有使能引脚和固定版本的遥感功能。 这有助于提高负载范围内的调节精度。  

    但愿这对您有所帮助。