This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:内部电阻范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2004A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934861/uln2004a-internal-resistance-range

器件型号:ULN2004A
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

大家好、

我想知道内部电阻值的范围(10.5kΩ、7.2kΩ、3kΩ)。

ULN2003A 发现一个具有±15%内部电阻范围的接线柱。 它是否类似?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    ULN2004A 的内部电阻变化与 ULN2003A 的内部电阻变化相似。