This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:EN 引脚电压的迟滞控制

Guru**** 2810795 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934905/lmr33620-hysteresis-control-of-en-pin-voltage

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件: TPS56637

尊敬的 TI 团队

在 LMR33620数据表中、UVLO 阈值可通过外部电阻器进行更改、如下所示。

此时、Von-voff 规格显示 VEN-HYS=100mV (典型值)。

由于 EN 引脚的外部电阻无法更改、这种情况是否正确?
(我不仅要更改 UVLO、还要更改像 TPS56637这样的迟滞电压值。)

此致、

是的、奥特伊

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确、因为没有任何规格数据支持此函数。