This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:您是否有数据表明 TPS61021A 在启动时可以输出多大的电流?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935006/tps61021a-do-you-have-data-how-much-current-tps61021a-can-output-at-start-up

器件型号:TPS61021A

大家好、

我知道  在启动时建议 TPS61021A 无负载。

1)
您是否有数据表明 TPS61021A 在启动时可以输出多少电流?
在本例中、我假设 Vin=0.9V 且 Vout=1.8V。

2)
是否有任何器件在启动时输出超过 TPS61021A?
我的客户的要求如下。
输入电压:0.9V
输出电压:1.8V
输出电流(最大值):1A

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于低输入电压启动 IC、启动负载电流都非常小。

    对于输入电压为0.9V 的 TPS61021、启动电流将低于50mA。  5-10mA 负载电流应该正常!