This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:如果电流超过4/6A、UCC27611的可能现象是什么

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931432/ucc27611-what-is-the-possible-phenomenon-of-ucc27611-if-the-current-beyond-4-6-a

器件型号:UCC27611

我有一些 UCC27611驱动 GaN 的损坏案例。 其中一些是 EPC GaN 损坏、另一些是驱动器损坏。 未观察到 VDS 过压和过热。

要了解原因、我想了解有关此驱动程序的更多信息。

如果电流超过4/6A、UCC27611可能会出现什么现象?

------------------------

更新:

在我的案例中、有2个故障、开关可能会工作、但驱动器会击穿。 另外两种情况、即使未应用 VDS 也会导致驱动器出现故障(无法找到 VGS 信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun、

    感谢您的联系。

    为了对可能的根本原因进行累加注、我们需要了解工作条件、包括原理图、波形等。  

    从驱动器的角度来看、所有电压是否都处于数据表表表表6.3中指定的 IC 建议运行条件内?

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我已经检查了工作条件、并认为它属于表6.3中的安全工作边界范围。

    我已经检查了所有驱动器电源和驱动器电压、并发现它可以在几乎没有击穿的情况下工作。

    具体来说、它可以被视为半桥。 5V 导通电压使用4个10 Ω 上拉电阻器驱动4个 EPC 2034。 0V 关断电压使用4 2 Ω 下拉电阻器驱动它们。 驱动器环路较短、约为5mm (对于2个较远的 EPC)和2.5mm (对于2个较近的 EPC)。 但是、电源环路寄生电感很大(几十或100nH 以上、是我的设计问题。 导致 VDS 电压过冲几乎是开关关断时的一次)。 我不知道它是否会导致任何问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠中

    感谢您提供详细信息并检查驱动器运行条件。  

    从您的问题"  如果电流超过4/6A、UCC27611的可能现象是什么?"

    假设您在 IC 的输出级处理反向电流、在这种情况下、内部下拉 FET Rol 的体二极管可能会在下冲事件期间反向偏置(以及上拉 FET RON 的正向偏置体二极管)、这将消耗功率并导致结温升高。 这将导致 IC 损坏和/或闩锁。   

    不过、如果您对 IC 的驱动强度有疑问、则在栅极的上升/下降沿期间、驱动器的 OUTx 级会拉/灌入脉冲电流、持续时间非常短。 在某些情况下、根据 VDD 的不同、IC 的灌电流/拉电流可能高于其实际额定值、并且此性能受到栅极驱动电压、外部栅极电阻、去耦电容器、电路板寄生等的严重影响。

    因此,驱动器拉电流/灌电流>4A/6A 不会损坏 IC。

    此致、

    -Mamadou     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风景很好 虽然不可能因为我的设计中的过流而损坏、但转速电流可能是其中一个原因。 我有很长的振铃时间和过冲百分比。 这将使 CGD 以某种不可忽略的电压充电和放电。  下拉时、可能会由于原因产生反向电流。 因此、驱动器的细分可能来自大功率环路电感。

    我想我现在已经了解了一个可能的错误原因。 感谢你的答复。