This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:用于 SDO 信号的脉冲发生器

Guru**** 2631775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931856/tlc5973-pulse-generator-for-sdo-signal

器件型号:TLC5973

你好!  

SDO 脉冲的范围为15ns 至45ns、如数据表第6页所示(见下文)。 为什么覆盖范围如此大? 什么决定此脉冲持续时间?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    很抱歉耽误你的回答。 SDO 脉冲的持续时间主要由内部振荡器控制。  由于振荡器频率的变化、脉冲持续时间也会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么决定了内部振荡器频率? 这似乎是一个相当大的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自从我们在邮件中讨论后、我关闭了此主题。

    内部振荡器频率应由 IC 制造工艺的变化决定。 在器件定义期间、内部振荡器频率的精度似乎不被视为器件的关键规格。 因此它不使用高精度振荡器结构或任何修整控制。 频率在很大程度上会受到不同批次的影响。