This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2044B:连接 OUT1和 OUT2时、电流共享如何工作?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044B, TPS2042B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933383/tps2044b-how-current-sharing-work-when-out1-and-out2-are-tied

器件型号:TPS2044B
主题中讨论的其他器件: TPS2042B

大家好、

我想在 OUT1和 OUT2连接到输出<1A 时使用 TPS2044B。

讨论了 TPS2042B 在以下主题中支持此配置。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/146724?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps2042B

 我很好奇、在接近1A 的大负载下、电流共享如何工作。

请详细说明这一点吗?

是否存在可能在其中一个连接通道上导致过流/过热情况的电流不平衡问题/风险?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuzuki、

    我不确定负载共享。

    但是、可能会有一些不同份额的风险、例如不同的内部工艺参数。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv-San、

    由于 TPS2044B 具有通道间电流限制、因此即使不精确、也会出现自发热、因此我认为负载将是共享的、并且输出电流<1A。 你怎么看?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    正确。 电流可以共享、并且可能不准确。

    IC 具有热保护和电流限制功能。

    我认为连接在一起是好的。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv-San、

    如果 OUT1和 OUT2连接在一起、我们可以期待多大的最小跳闸电流电平?

    我认识到每个通道具有1.5A 过流跳闸阈值。

    在本例中、我想电流共享很重要。

    就我在实验室中检查的情况而言、我观察到在短路条件下启用时、它在大约2A 时跳闸。

    此外、当负载在启用后逐渐增加时、它在大约3A 时跳闸。

    这个结果 对我的应用很好、但是我想尽可能确保最小跳闸电流电平。  

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    正如您在数据表中看到的、我们只有单独通道的规格。

    这由 TI 保证。

    对于两个通道连接在一起、我们没有完全验证规格。

    我认为是最低跳闸级别。 理想值是两个通道最小跳闸电流之和。

    但是、正如您所说的、它可能也与共享事项相关。 我不知道答案。

    我的理解是、虽然一个通道受到限制、但另一个通道将共享剩余的电流。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。