This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:lm27761负载问题

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933418/lm27761-lm27761-load-issue

器件型号:LM27761

尊敬的 TI:

我使用 LM27761为负5V 传感器供电。 我遇到了这个问题、如果没有负载、我可以在 Vout 看到-4.86V 的电压、但当我在连接到 Vout 的传感器负引脚上电时、我开始只看到大约0.3V 的电压、但当我拆下传感器并再次放置后、电压会恢复 至-4.86V。

传感器电流仅为30mA、需要始终连接到 Vout。 我是否可以知道此负载问题的原因是什么? 我遵循数据表中所示的相同组件值。

感谢你的帮助。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您可以分享原理图和布局以进行进一步评估吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的回复。

    下面是原理图和布局的屏幕截图。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我无法打开任何图片。 您是否可以再次上传或使用其他格式?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    请查看下面的原理图和布局。 请注意、在引脚1和接地之间放置4.7uF 无效。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    -您是否在 EN 引脚上施加了负电压? 请查看数据表、了解  EN 引脚的绝对最大额定值和电压要求。

    -使用此器件无法实现5V 至-5V 的电压。 您可能需要施加更高的输入电压来补偿损耗。

    -为了使器件正常运行、需要使用 d/s 中提到的所有外部电容器。

    -请选择更高的 R2 (至少50k)并重试。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    EN 引脚是来自 GPIO 的正电压。 负网表符号只是表示负5V 电源。

    实际上、我将4.7uF 更改为10uF、它起作用。 您认为、由于损耗、它无法获得精确的负5V 电压、因此我必须增加输入电压。

    谢谢你。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!