This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:关于 tps65023应用手册、SLVA340A。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TMS320C6748, TMS320C6742, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934548/tps65023-about-tps65023-application-note-slva340a

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: TMS320C6748TMS320C6742OMAP-L138

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS65023用作 TMS320C6748的电源。

他们找到了以下应用手册、该手册旨在将 TPS65023用作 TMS320C6742、6746、6748和 OMAP-L138的电源。

 《使用具有 DVFS 的 DC/DC 转换器的高度集成、高效电源解决方案》(文献编号:SLVA340A)

https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva340a/slva340a.pdf?ts=1598336969757&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fsitesearch%252Fjp%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253Dslva340a

 他们希望参阅此应用手册以了解他们的 TMS320C6748电源电路设计。

 此外、如您所知、建议为 TMS320C6748 内核提供4个电压。 这些电压 为1.0V、1.1V、1.2V、1.3V。

 但应用手册仅针对内核(CVDD)电压提及1.0V、1.1V、1.2V。

 客户有以下几个问题。

 问题1. 为什么应用手册没有提到1.3V 内核(CVDD)电压?

 问题2. TPS65023是否具有1.0V、1.1V、1.2V、1.3V、4电压输出功能、可实现动态电压 调节?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅 TPS65023数据表第34页上的 DEFCORE 寄存器。

    DCDC1稳压器能够使 DVS 生成1.0V (DEFCORE = 0x08)、1.1V (0x0C)、1.2V (0x10)和1.3V (0x14)的输出电压。

    有一个功能标签错误地说为"DCDC3"、但我100%肯定 DCDC1在 TPS65023上能够提供 DVS。 我认为数据表已更正、但现在我在表12的标题中看到了不正确的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     非常感谢您的回复!

     此致、

     Kazuya。