This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:图12的 T3处有什么虚线?

Guru**** 2813615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931263/bq25600d-what-is-dotted-line-at-t3-of-figure12

器件型号:BQ25600D

你(们)好

尽管 REG08未指示已充满电、但环境温度为热(45-60摄氏度)时器件会停止运行。
VREG 为4.208V、JEITA_VET 为4.1V、充电电压为4.1-4.208V。
当环境温度更改为正常时、充电将再次开始。

我怀疑图12的 T3处的虚线显示了此操作、但数据表中没有提到这一行。

您能否分享什么是根本原因和虚线?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    在 d/s 上的充电模式期间、参考8.3.7.5 JEITA 指南合规性:

    在低温(T1-T2)条件下、JEITA 建议充电电流降低至充电电流的一半或更低。 在高温(T3-T5)下、JEITA 建议充电电压低于4.1V

    该充电器可提供超出 JEITA 要求的灵活电压/电流设置。 热温度(T3-T5)下的电压设置可以是 VREG 或4.1V (由 JEITA_VSET 配置)。 低温(T1-T2)下的电流设置可进一步降低至快速充电电流(JEITA_ISET)的20%。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我想问的是虚线。
    当环境温度处于热状态时、虚线会达到0A、因此我怀疑虚线可能是充电停止的根本原因。

    我的理解是电压可以是 VREG 或4.1V、但电流不会在热时发生变化、因此我不理解虚线。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    在高温(T3-T5)下、JEITA 建议充电电压小于4.1V。充电仍处于启用状态。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    虚线是什么?
    这是错误的线路吗?

    此致、
    Koyo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    虚线只需突出显示 d/s 上描述的阈值:T2、T3、4.1V。 如果虚线看起来令人困惑、请参阅说明。

    在 d/s 上的充电模式期间、参考8.3.7.5 JEITA 指南合规性:

    在低温(T1-T2)条件下、JEITA 建议充电电流降低至充电电流的一半或更低。 在高温(T3-T5)下、JEITA 建议充电电压低于4.1V

    该充电器可提供超出 JEITA 要求的灵活电压/电流设置。 热温度(T3-T5)下的电压设置可以是 VREG 或4.1V (由 JEITA_VSET 配置)。 低温(T1-T2)下的电流设置可进一步降低至快速充电电流(JEITA_ISET)的20%。

    谢谢、

    宁。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢、我理解虚线并不表示充电电流在 T3时可能为0A。
    我向您发送了一封与电路相关的电子邮件。

    此致、
    Koyo