This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:输出反向电流保护

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934782/bq51003-reverse-current-protection-at-output

器件型号:BQ51003

您好!

请阐明 输出端的整流器反向电压保护规格。  这是否意味着我可以向 BQ51003输出引脚施加电压(例如+3.3V)、而不会导致反向电流流入器件?  我正在考虑使用外部 JTAG 3.3V 电源为我的系统轨供电的情况。  假设在使用 JTAG 期间 BQ51003的输入端没有电源。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    是的、只要 RX 不在 TX 上、这是可以的。  

    最棒的