This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:CSxN 引脚8.06k 电阻器至 GND

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934727/tps40428-csxn-pin-8-06k-resistor-to-gnd

器件型号:TPS40428

您好、TI 专家、

我在3.3V/35A 应用中使用 TPS40428+CSD95378双相。

我看到 TI 网站上提供了一些参考设计、但在一个参考原理图中、从 CSxN 到 GND 有一个8、06k Ω 的电阻器。 该电阻器的用途是什么?

相混淆、因为其他参考原理图中没有该电阻器。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在两相配置中、 从 CSxN 到 GND 的8.6k Ω 电阻有助于在软启动开始时使 Vout 平稳上升。  很高兴拥有、而不是必须拥有。  

    对于双输出单相配置、不需要该电阻器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢钱