This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:即使 TS 引脚被禁用,您仍然可以将温度写入寄存器*和*并使热/冷特性可用,还有其他问题

Guru**** 2797265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934442/bq25150-can-you-still-write-temperature-to-the-register-and-have-the-hot-cold-feature-available-even-though-ts-pin-is-disabled-and-other-question

器件型号:BQ25150

您好-

这是此主题的后续内容: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/934401

由于 ADCIN 和 IMAX 连接在一起、我的客户之所以这样做是因为他们的布局受到限制。 那么他们的问题仍然是、ADCIN 是否可以使用 IMAX functino votlages? 数据表显示 TS、ADCIN、Imax、VDD 的绝对最大额定值为1.95V… 因此、我们假设它正常、但只是想确保它正常。

TS 引脚已禁用、但您能否确认您是否仍可以将温度写入寄存器、并且即使 TS 引脚已禁用、也可以使用热/冷功能?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    即使 TS 功能被禁用、您仍然可以写入 TS 寄存器。

    如果不打算使用 ADCIN 函数、则将 IMAX 连接到 ADCIN 即可。