This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA79:UA7905CKTTR 引脚编号和功能

Guru**** 2502955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934723/ua79-ua7905ckttr-pin-number-and-functions

器件型号:UA79

大家好、

我们的客户希望了解 UA7905CKTTR 的引脚编号和引脚功能、因为 数据表中未提及引脚功能表。

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    有关引脚编号和功能的信息可在这个旧器件的数据表中找到、只是由于现代数据表将其列出、所以没有将其组合到一个表中。

    这是数据表中各个部分的屏幕截图、其中给出了引脚功能与引脚编号。
    我必须在 TI.com 上的其他位置找到 KTE 封装引脚编号、但其信息与其他两种封装相同。
    如您所见:

    引脚1 =通用
    引脚2 =输入
    引脚3 =输出

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:


    感谢您对此进行深入研究 。

    公共引脚1是否接地?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、在客户设计中、公共端可以接地。

    谢谢、

    斯蒂芬