This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:针对 LS 引脚的 ESD 保护

Guru**** 2782315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TVS1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934468/ucc39002-esd-protection-for-ction-for-ls-pin

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: TVS1801

大家好、

我的客户正在设计 UCC39002应用、询问我们 UCC39002 LS 引脚的 ESD 保护。
对于系统、一个电源板有一个 UCC39002、而在多电源板配置下、UCC39002的 LS 引脚通过连接器进行连接。 由于 UCC39002的 LS 引脚直接连接到连接器、并且连接器已连接和断开、因此他们正在考虑为 UCC39002的 LS 引脚提供 ESD 保护。
数据表中有以下说明、
   7.3.3负载共享总线接收器放大器(LS)
   负载共享总线接收器放大器是一个单位增益缓冲器、用于监控负载共享总线电压。 它的主要用途是确保负载共享总线不会被 UCC39002的内部阻抗加载。 LS 引脚已进行内部补偿、并具有内部15kHz 滤波器。 为了保持稳定性、必须避免添加外部电容、包括杂散电容

他们应该如何为 UCC39002的 LS 引脚提供 ESD 保护?

是否可以在 UCC39002的 LS 引脚处添加 TVS1801?

我期待您的报告。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LS 引脚不应超过 VDD。  VDD 引脚的最大额定电压为15V。 TVS1801浪涌抑制器的额定电压为18V、不会保护 UCC39002免受损坏。

    UCC39002确实具有数据表的某些 ESD 保护部分6.2。  LS 引脚内部有一个100k Ω 的接地端。  这将有助于保持静电放电。  我仍然不建议热插拔 UCC39002电路、并且在电路输入和输出、接地垫、ESD 腕带、电离器等情况下连接和断开 UCC39002时使用 ESD 预防措施和技术...

    此致