This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5574:二极管损坏

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930395/lm5574-diode-damage

器件型号:LM5574

尊敬的论坛:

二极管烧坏时、我们面临类似的问题。 我们有多种使用此器件的不同电路板、其中一些电路板已投入生产10年。 刻录在客户处进行。 我们的背板电源输入电压为48V、输出电流为~100mA。 二极管的额定电压为100V。

1) 1)我检查了 SW 节点上是否没有过压尖峰。

2) 2)它是肖特基二极管、我看不到 dv/dt 问题。 二极管 p/n 位于 Semi (Fairchild) S100上。

你可以帮帮我吗?

备注:原理图上的虚线零部件未填充。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我只能想到三件事可能会损坏二极管。

    过流/过热。  您可以仔细检查二极管电流额定值。

    此外、二极管是否在短路期间损坏?

    2.过压;可能是红色尖峰;因为我假设您无法监控时间

    故障发生。  但100V 应该足以满足您的输入要求。

    dV/dt 故障。  我们在过去看到过这些。  首先检查开关节点上的压摆率。

    然后与数据表额定值进行比较。  如果二极管在数据表中没有额定 dv/dt、

    那么、您可能需要找到一个具有与开关 dv/dt 相称的额定值的新二极管。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    1. 流经二极管的最大峰值电流为0.5A (稳定状态电流要低得多)
    2. 峰值电压约为50V (二极管额定值为100V)
    3. dV/dt 为10V/nsec   (数据表中没有 有关 dv/dt 的信息)

    谢谢、

    ADI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会查找额定 dv/dt 的二极管、然后替换并查看故障是否消失。

    此外、请确保在生产过程中将二极管很好地焊接到下方。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢