尊敬的论坛:
二极管烧坏时、我们面临类似的问题。 我们有多种使用此器件的不同电路板、其中一些电路板已投入生产10年。 刻录在客户处进行。 我们的背板电源输入电压为48V、输出电流为~100mA。 二极管的额定电压为100V。
1) 1)我检查了 SW 节点上是否没有过压尖峰。
2) 2)它是肖特基二极管、我看不到 dv/dt 问题。 二极管 p/n 位于 Semi (Fairchild) S100上。
你可以帮帮我吗?
备注:原理图上的虚线零部件未填充。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的论坛:
二极管烧坏时、我们面临类似的问题。 我们有多种使用此器件的不同电路板、其中一些电路板已投入生产10年。 刻录在客户处进行。 我们的背板电源输入电压为48V、输出电流为~100mA。 二极管的额定电压为100V。
1) 1)我检查了 SW 节点上是否没有过压尖峰。
2) 2)它是肖特基二极管、我看不到 dv/dt 问题。 二极管 p/n 位于 Semi (Fairchild) S100上。
你可以帮帮我吗?
备注:原理图上的虚线零部件未填充。
你好
我只能想到三件事可能会损坏二极管。
过流/过热。 您可以仔细检查二极管电流额定值。
此外、二极管是否在短路期间损坏?
2.过压;可能是红色尖峰;因为我假设您无法监控时间
故障发生。 但100V 应该足以满足您的输入要求。
dV/dt 故障。 我们在过去看到过这些。 首先检查开关节点上的压摆率。
然后与数据表额定值进行比较。 如果二极管在数据表中没有额定 dv/dt、
那么、您可能需要找到一个具有与开关 dv/dt 相称的额定值的新二极管。
谢谢