主题中讨论的其他器件: TVS1800
我们使用 TPS2121从9V 主电源切换到电池升压电压9V。 我们将 TI 样片用于原型板。
我们板的 SS 电容器部分今天随机烧坏。 负载未连接。 TPS2121只有电池升压稳压器输出的第二源(IN2)。 43K 和5.1K 是所使用的保护电阻器。 我们不确定 TPS2121是否烧坏了、是否是 SS 电容器。 具有 SS 引脚的 TPS2121部分损坏、SS 电容器面积似乎突然出现、引线也损坏。
不过、我们有一个12V 版本的相同 PCB 设计、运行时没有任何问题。 它具有不同的切换和 OV 电阻器。 其他 TPS2121组件保持不变。
提前感谢。