This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:在空载且无切换的情况下使用 IC 时、SS 电容器可能会弹出。

Guru**** 1151910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TVS1800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934661/tps2121-possible-ss-capacitor-pop-while-using-the-ic-on-no-load-and-no-switch-over

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TVS1800

我们使用 TPS2121从9V 主电源切换到电池升压电压9V。 我们将 TI 样片用于原型板。

我们板的 SS 电容器部分今天随机烧坏。 负载未连接。 TPS2121只有电池升压稳压器输出的第二源(IN2)。 43K 和5.1K 是所使用的保护电阻器。 我们不确定 TPS2121是否烧坏了、是否是 SS 电容器。 具有 SS 引脚的 TPS2121部分损坏、SS 电容器面积似乎突然出现、引线也损坏。

不过、我们有一个12V 版本的相同 PCB 设计、运行时没有任何问题。 它具有不同的切换和 OV 电阻器。 其他 TPS2121组件保持不变。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    如果没有原理图或波形、则无法确定 TPS2121是否损坏或损坏仅限于 SS 电容器。

    SS 引脚不是功耗密集型引脚、仅在软启动和切换状态期间使用。 是否可以进一步测试此 TPS2121器件?

    如果可能、最好在器件软启动为9V 时查看 VIN、VOUT、ST 和 IOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 已烧坏、因此在使用同一 IC 的其他电路板上没有问题。 所有其他电路板工作正常。

    当 IC 处于活动状态时、该 IC 的切换是正确的、当发生燃烧时、没有切换、但它仅在 IN1断开的情况下在 IN2上工作。 电路板被完全烧坏、该区域中没有留下任何痕迹。 TPS2121仅受到部分损坏、但从另一侧看、具有 SS 电容器的 PCB 部分似乎凸起了。

    电路板投入生产、因为即使在2A 负载下也不会出现问题、并且一直在运行几天、直到今天电路板在未连接负载的情况下意外开始烧断。 只是想检查导致 SS 或 TPS2121烧写弹出的情况、并在需要时停止生产。 IN1具有 TVS1800、可提供建议的插件浪涌保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    SS 电容器发生故障的故障模式不是预期的模式。 通常情况下、这是具有很高的热故障可能性的电源路径。

    SS 引脚可能有一条外部路径、该路径会将较高的电压短接至该引脚、从而导致损坏。 SS 电容器的额定值是多少? 另一种选择是将内部栅极电压直接分配到 SS 引脚上、并且电容器未为此额定电压。 在 TPS2121 EVM 上、我们使用额定电压为50V 的 SS 电容器。

    由于我们没有描述该故障的波形、并且您提到该器件是在其他电路板上实现和工作的、因此很难确定损坏的来源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们也认为、常见的故障点应该位于电源路径上。

    我们看到 SS 引脚建议的最大电压为4V、因此使用了25V 电容器。 由于电路中的最大电压为9V,如果这些电压对电容器短路,是否仍不能满足电容器的要求并在其额定电压范围内?

    如果电容器短路且 TPS2121的 SS 引脚上有0r 有效、会发生什么情况?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    在 SS 到 GND 之间具有0欧姆电阻的情况下、器件将不会导通。 SS 电容器会向栅极驱动电路添加容性延迟、从而实现线性导通。 如果此引脚短接至 GND、则栅极不会充电、因为存在一条连接至 GND 的低电阻路径。

    在正常运行期间、SS 最大值仅为4V、因此此处的25V 电容应可接受。 要打开 FET、栅极电压将远高于9V、但我怀疑栅极电压是直接分配到 SS 引脚上的。

    是否可以打开器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示的图像是 IC 的状况。 烧坏区域左侧的 IC 是 TPS2121。 烧坏区域有 SS 电容器。 类似的图像位于另一个 PCB 上、如下所示。

    此致、
    Jomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    这种破坏比我想象的要严重得多。  

    是否可以执行与之前放置在该板上的测试/设置完全相同的测试/设置并共享波形? 如果您愿意、可以直接通过 s-dmello@ti.com 与我分享这些信息以及电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上没有在电路板上执行任何操作。 它只是在没有任何负载的情况下保留。

    将在您的电子邮件中分享板上的波形、以进一步继续。

    非常感谢!