This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:小线圈-最大限度扩大范围

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934407/bq51050b-small-coil---maximizing-range

器件型号:BQ51050B

你(们)好。  我一直在处理接收器侧的几个项目的给定器件型号。   第一个项目使用的线圈与 EVM 上使用的线圈非常相似(iwas -4832FF-50 = 9.7uH)、并且运行良好。  我的应用配置为消耗1A 的充电电流、其功能符合预期、线圈之间的电荷耦合距离高达约3mm。   

我的第二个应用是小得多的电池(700mah)。  我已配置为充电@ 500mA。  在这种情况下、线圈需要在所有尺寸中都具有小外形尺寸、最重要的是 Z   

首先、对于线圈选择尺寸和相对于电感器选择的可实现耦合范围、我找不到任何信息。  尺寸是指线圈的电感值和物理尺寸。  我已经尝试了2个线圈,但它们都没有达到我要寻找的范围。 我希望获得一个不小于1.5mm 的线圈到线圈耦合距离的范围。  

我使用的第一个线圈是 WR202020-18M8-G =9.9uH https://www.digikey.com/product-detail/en/tdk-corporation/WR202020-18M8-G/445-175307-ND/8019503。  该线圈非常靠近 EVM 线圈(之前为 US-4832FF-50 = 9.7uH)

首先、我尝试使用 EVM 上使用的相同 C1/C2谐振电容器:

结果允许我将线圈耦合到不超过1张信用卡厚度(.82mm)的地方。  在给定 LS Ls 的情况下、我再次运行 C1/C2计算、发现 EVM 值不是最佳值。  对于 WR202020-18M8-G (9.9uH)、我使用数据表中 C1 = 255nF 和 C2 = 2.5nF 的公式发现 LS = 9.7uH 和 LS'= 10.72uH。  我在电路板上使用了这些值(并联组合)、得到的结果与之前的结果类似-范围<=.82mm。

我想看看使用更大的电感值是否有帮助。  基于此主题、它可能为https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/854244/3194726#3194726?jktype=e2e

"Ls vs LS"--对于较大的线圈(48mm X 32mm),Ls 为12uH 是很好的,但如果线圈较小(大约15mm),则 Ls 为30uH 至40uH。  电路原理图中缺少串联谐振电容器、可用于使用 Ls 值来调节线圈。  有关 Ls 的测量和调优、请参阅数据表。"

因此、我找到了一个更大的电感小尺寸线圈- WR221230-36M8-G = 27.7uH。  再次进行计算:  使用数据表中 C1 = 92.1nF 和 C2 = 930pF 的公式、Ls = 27.5uH 和 Ls = 27.5uH。  我再次使用了我的定制板(与较大的线圈搭配使用时效果很好)、并联组合电容器 C1 = 47nF+47nF、C2 = 470pF+470pF。  结果大致相同、但对于先前尝试的9.9uF 线圈、没有明显改善。   

1) 1)您认为使用这样的小线圈实现2-3mm 范围是合理的吗?  如果是、我对上述线圈的评估中是否缺少任何内容?  我可以根据需要提供更多信息。

2) 2)对于最大范围、主要变量是什么?

3) 3)当 RX 线圈使用更高/更低的电感值时、会受到什么影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 需要注意的一点是如何进行 Ls 测量、理想情况下、您希望在尽可能接近最终设置(包括任何电池、外壳等)的情况下进行测量。
    2. 范围主要受线圈尺寸以及 RX 调谐效果的影响
    3. 串联/并联电容是受影响的主要值、但也需要调整 COMM 电容、应约为串联(C1)电容值的20%

    最棒的