This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:该直流/直流能否使用3MF 输出电容正确启动?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934576/lm61460-can-this-dc-dc-start-up-correctly-with-3mf-output-capacitance

器件型号:LM61460

各位专家、您好!

我的客户正在使用 LM61460进行设计。  输入电压为24V、输出为4.6V/3A。 除了  推荐的2x47uF 陶瓷电容用于 欠压应用外、他们还计划在输出上使用额外的两个1.5mF 电解电容。 我想知道这个具有如此大的输出电容的 DC/DC 启动是否正确?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尽管器件可能会正确启动、但输出电容值却非常大

    可能会导致环路补偿问题。   

    通常、我们建议最大输出电容为建议值的10倍或1000uF、小于任何值。

    您可以使用产品文件夹上的计算器工具来帮助进行环路设计。

    谢谢