This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:使用 DAC 控制死区时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934381/lmg1210-controlling-dead-time-with-dac

器件型号:LMG1210

我在交错转换器中使用多个 LMG1210、并希望在 PWM 模式下即时调整死区时间。 使用 DAC 驱动 DLH/DHL 引脚以设置死区时间是否存在任何问题? 如果我希望两个边沿上的死区时间相等、我可以将 DLH/DHL 引脚直接连接在一起吗? 直接连接多个 LMG1210的 DLH/DHL 引脚会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您关注我们的驱动器。

    从数据表方框图中可以看出、在 DHL/DLH 引脚上有一个内部上拉电阻器、这将形成一个带有外部电阻器的分压器、用于设置 DHL 和 DLH 上的 VDT 电压。 该 VDT 根据数据表中的公式5决定最终死区时间:TDT =(1.8VDT) x20。

    假设 DAC 输出级与内部 RC 滤波器(10kHz 转角频率)的交互正常、通过 DAC 设置 VDT 可能是正常的。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了一个原理图、其中显示了我计划如何驱动 DLH/DHL 引脚。 VDT_DAC 连接到范围为0-3V 的 DAC。 根据我的数学计算、这将在0.9-1.8V 之间调整 VDT。

    我的主要问题是、DLH/DHL 引脚可能存在一些开关行为或其他时变行为。 但是、如果它们看起来像无源 RC 滤波器、则应该可以。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在适当的布局下、假设电路板寄生与引脚之间没有噪声耦合、DLH 和 DHL 应保持相同的电压。

    此外、可选但出于灵活性考虑、我建议在 DLH 和 DHL 使用占位器短接电阻器、您可以短接或移除该电阻器、并在每个 DLH 和 DHL 使用2个外部下拉电阻器连接 GND、在短接死区时间引脚时、您可以移除该电阻器

    此致、

    -Mamadou。