This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:使用触控开关来启用 LMZM33602

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602, NE555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934653/lmzm33602-using-tactile-switches-to-enable-lmzm33602

器件型号:LMZM33602
主题中讨论的其他器件: NE555

您好!

我需要使用按钮来控制两个 LMZM33602转换器的开/关、但对于我来说、这是第一次需要使用 TL1105JAF160Q 等触控开关、而不是通常的开/关按钮。 我看到过几种使用芯片 NE555芯片的解决方案、但我不确定它们是否按预期工作。 也许 TI 有现成的芯片、或者至少有解决这个问题的手册?  输入电压为6.5V 至7.5V、来自芯片 BQ25883RGER。 感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    您是否有机会查看此 应用手册

    本应用手册可帮助提供参考和指导、帮助设计一个按钮电路、以便 在按下按钮时通过短按按钮开启和关闭按钮、如报告中所述。

    此致、

    Jimmy