This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:如果 VDD 从0V 急剧上升到48V、TPS2378是否存在任何问题?

Guru**** 2583635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934591/tps2378-is-there-any-issue-for-tps2378-if-vdd-is-risen-from-0v-to-48v-very-sharply

器件型号:TPS2378

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS2378用于他们的新 POE (PD)产品。

 他们 对该器件有一些问题、如下所示。 请给我回复。

 问题1.

 在一般序列中、TPS2378的 VDD 由 PSE 器件控制、VDD 电压升高

从0V 到48V、完成一些步骤、如器件数据表第15页的图19。

 但客户 想知道   TPS2378 VDD 和 VSS 直接连接到48V 电源时、TPS2378是否有任何问题  

 任何 VDD 加电序列。

  在这种情况下、TPS2378上是否存在任何问题?

 问题2.

 如果问题1的答案是"没有问题"、是否有任何文档或波形证明  "没有问题"?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    将直流电源直接应用到 VDD_VSS 不会出现任何问题。 我们没有任何文档来证明它、但我们在实验中确实以这种方式测试 EVM 和 IC。  

    我建议订购 EVM 并试用。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师