This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:具有全波桥整流器的三相交流/直流- HV 引脚存在风险?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01560, UCC28730, UCC28701, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934190/ucc28730-3-phase-ac-dc-with-full-wave-bridge-rectifier---hv-pin-at-risk

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件:TIDA-01560UCC28701UCC28722

您好!

我正在设计三相 PSU、TIDA-01560参考设计满足我的要求。  我想更改交流输入、在本参考设计中添加一个三相全波桥式整流器、然后用更高电压模型替换 MOSFET、并提出以下问题:-

1.您是否有适合三相的 EMC 滤波器设计值得推荐。

2.对于具有全波整流的230VAC 相位到中性点电压、直流电压将为~566V。  如果三相中性点电压超过285Vac、则直流电压将超过 HV 引脚的700V 限值。  在这种情况下、我可以保护 HV 引脚吗?

3.对于这种宽输入范围的设计、我还需要考虑或更改其他方面吗?

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HV 引脚用于对 VDD 电容器进行涓流充电、电流较低。  您可以将 TVS 二极管与该引脚串联、以确保不超过700V 的最大电压。

    您可以使用 UCC28701 PSR 反激式控制 器而不是 UCC28730。  这使用涓流充电电阻器代替 UCC28730等内部 JFET。

    下面的链接将带您转至使用适用于 eMeter 应用的 UCC28722 PSR 的应用手册。  这些是宽输入范围设计、此信息适用于您的设计、您可能会发现它很有用。

    以下链接将带至培训视频、该视频将帮助您进行 EMI 滤波器设计。

    此致、