This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:这个器件有 Rθ(JB)的结至电路板值吗? 提前感谢您。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934519/tps56121-is-there-r-jb-junction-to-board-value-for-this-device-thank-you-in-advance

器件型号:TPS56121

 大家好

TPS56121的 Rθ(JB)结至电路板值吗? 在数据表中、只有 ψJB 参数。 尽管 ΨJB 接近 Rθ(JB)、但 PCB 会耗散器件75%–95%的热量。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS56121中指定的热阻抗包括针对 RthetaJC 的两个条目:一个至
    封装顶部和一个连接到 GND 引脚、该引脚包含封装底部的大型散热焊盘。 您可以将 RthetaJC (bot) 0.3 C/W 视为 RthetaJB (封装底部的结点)、因为 GND 被焊接到电路板上。